最近搜索
      • 發布於 2023年10月19日
      • 最後修改 2023年11月23日
    • 1 分鐘

    電子密碼鎖購買指南

    我們的電子密碼鎖指南介紹了它們的應用場景、優點以及如何找到適合您需求的鎖。

    由技術支持工程師Osman Hafeji審核(2021年10月)

    本指南旨在作為鑰匙密碼門鎖的簡要介紹性概述。我們將為有關可用的各種類型的常見問題提供一些清晰簡潔的答案。我們將涵蓋的常見問題解答包括:

    • 什麼是電子密碼鎖,是否比其他類型的門鎖安全系統更安全
    • 電子密碼鎖在哪裡使用,以及如何安裝和使用電子密碼鎖
    • 無鑰匙鎖與普通鎖和鑰匙系統相比的優勢
    • 如何選擇和購買適合您需求的電子密碼鎖

    什麼是電子密碼鎖?

    電子密碼鎖或無鑰匙門鎖是一種流行且廣泛使用的密碼鎖。它要求用戶輸入數字代碼,而不是使用單獨的鑰匙。按下正確的數字序列會釋放一個鎖舌,它會在門關閉後自動鎖定。

    無鑰匙門鎖可以是電子的(數字無鑰匙進入)或機械的。後者不需要任何外部電源,而數字版本必須由電池或電源供電。這兩種類型的鑰匙密碼鎖在工作場所和家庭環境中都很常見,盡管它們在人流量較大的地區更為常見。

    它們在多個授權用戶需要持續訪問受限區域但門必須始終保持安全以防止未經授權訪問的情況下特別有用。出於這個原因,無鑰匙鎖與辦公室、商業和工業環境密切相關。在這些地方使用電子密碼鎖有很多好處。

    電子密碼鎖安全嗎?

    雖然常規的鎖和螺栓在許多情況下就足夠了,但在某些環境中,電子密碼鎖可能被認為比許多標准鎖和鑰匙安全系統更安全。無鑰匙進入通常是工作場所安全的首選,其中多個授權用戶需要頻繁訪問受限或安全區域。

    鍵盤密碼鎖系統在這些情況下更實用的原因有幾個:

    • 授權人員無需攜帶個人鑰匙。這消除了制作和跟蹤多個密鑰的固有風險,尤其是對於需要多人訪問的安全區域
    • 無需攜帶物理鑰匙意味著它不會被盜、復制或以其他方式落入不應擁有它的人手中
    • 由於沒有物理鑰匙可以放錯地方或忘記,授權用戶不太可能發現自己因人為錯誤而無法進入
    • 它們通常比鑰匙進入更快、更方便,尤其是當用戶將攜帶物品通過門口時。如果由於任何其他原因(例如身體殘疾)可能難以操作密鑰,這也適用。
    • 更改無鑰匙訪問密碼以提高安全性比更改標准鎖更容易且更便宜
    • 由於電子密碼鎖的附加安全優勢,您將始終准確地知道在任何給定時間誰可以進入和不能進入

    電子密碼鎖在哪裡使用?

    使用鍵盤密碼鎖的常見地點和情況包括:

    • 辦公室——電子密碼鎖是一種為不同部門和員工提供不同級別或區域訪問權限的簡便方法
    • 學校——當以前的學生離開時,可以使用新的訪問代碼輕松更新無鑰匙鎖
    • 醫院——當某些病房或劇院需要確保不讓公眾進入時
    • 療養院——特別是需要護理人員或其他工作人員定期探訪的地方
    Mechanical Code Lock

    電子密碼鎖的類型

    機械密碼鎖

    機械密碼鎖通常比電子版本便宜,不需要任何外部電源即可運行,並且安裝後沒有持續的運行成本。另一方面,它在附加功能、特性和耐用性方面可能存在一定的局限性。

    機械式密碼鎖通常只允許每個按鈕按一次作為密碼序列的一部分,因此訪問密碼中不能有重復的數字。您經常會發現它們在與時間相關的選項方面不太靈活,需要手動將其設置為始終鎖定或始終解鎖狀態。

    然而,它們不依賴電源運行這一事實意味著它們不會因電力供應中斷而表現不佳或出現故障,也不會遭受與電池壽命有關的問題。它們通常適用於所有安裝位置和環境(尤其是它們可能暴露於濕氣和碎屑的地方),並且通常需要相對較少的維護或額外的保護。

    因為它們往往比等效的數字密碼鎖具有更多的內部活動部件,所以它們可能更容易在大量使用時受到長期磨損的影響。

    Electronic Keypad Lock

    電子密碼鎖

    電子無鑰匙門鎖可稱為電子門禁系統。它們的功能與機械版本大致相同,但它們需要恆定的電源才能按預期工作。這可以來自電池組,也可以來自有線電源。

    雖然電池供電的電子鎖在較小的安全系統或外圍或輔助入口通道上使用相當普遍,但通常建議您在主入口(或需要更嚴格安全性的地方)使用電源供電單元。請注意,禁用電子鎖的電源——無論是電池供電還是電源供電——都不會打開門。相反,在重新供電之前,鎖將保持關閉狀態。

    與機械密碼鎖相比,數字電子密碼鎖通常提供更高級的功能和更多的多功能性。例如,您通常可以將它們設置為只需要在白天或晚上的特定時間輸入密碼,或者接受不同用戶的各種密碼。

    它們通常能夠在一個單元上存儲多個代碼,這些代碼可以在不同時間激活。一些高級型號可能能夠響應其他輸入源,例如手機或類似設備上的無線或藍牙代碼輸入。它們還可以限制在需要重置之前可以嘗試的失敗輸入代碼的數量。

    它們通常具有IP等級(通常為IP65或更高的一般耐候性)。電子密碼鎖通常包括某種屏幕或LED顯示屏,以傳達附加信息,例如指令和錯誤代碼。它們還可以包含音頻音調,以幫助用戶闡明它們的功能或活動狀態。

    更高級的型號包括可以接受其他類型用戶訪問的智能鎖,例如用於家庭的生物識別指紋讀取器鎖。

    Panic Keypad Lock

    **數字應急鎖 **

    緊急型數字電子密碼鎖用於在緊急情況下允許從外部進入防火門。

    像這些鎖這樣的緊急硬件設計用於在不影響安全性的情況下快速輕松地使用。鍵盤可以使用編碼的輸入序列控制對建築物、房間或區域的訪問。

    數字應急鎖經常出現在工廠、學校、醫院和醫療機構等環境中。

    購買數字應急鎖

    電子密碼鎖有什麼好處?

    我們已經討論了無鑰匙進入鎖如何在人流量大的區域比標准系統更安全,特別是在為辦公室或工廠門選擇重型按鈕鎖的時候。

    選擇安裝數字鍵盤門鎖時要記住的主要事項之一是,與任何優質的安全系統一樣,從潛在入侵者的角度來看,鎖具的弱點很少是來自於物理鎖或任何其他硬件本身。在大多數情況下,一個很大的安全風險是授權用戶錯誤。電子密碼鎖有助於顯著減少這種情況,這是選擇它們的令人信服的原因之一。

    鍵盤門鎖的其他好處包括:

    • 它們比標准鑰匙鎖更容易安裝
    • 它們不需要太多額外的工具或硬件
    • 電子密碼鎖比簡單的機械鎖更通用。它們可以設置為在特定時間保持打開狀態或在每次進入後自動鎖定(時間確定的鎖定和解鎖)
    • 它們可以安裝到所有標准的門五金和現有的鎖具上
    • 它們同樣適用於室內和室外入口通道
    • 它們經久耐用,並且隨著時間的推移不易受到一般機械磨損的影響

    電子密碼鎖可以用在哪些門上?

    鑰匙密碼門鎖幾乎可以用於任何類型的門,無論是內部還是外部,只要它已經足夠堅固和安全,可以在上面安裝鎖。

    在線購買鍵盤門鎖的客戶的熱門搜索包括:

    • 外門密碼鎖
    • 組合門鎖
    • 木門的電子密碼鎖
    • 無鑰匙花園鎖
    • 前門電子密碼鎖
    • UPVC門的電子密碼鎖

    所有這些都適用於家庭環境中的數字密碼鎖,您會發現許多適合這些安全要求和安裝位置的可用產品。

    哪些是合適的無鑰匙門鎖?

    為您的需求找到合適的無鑰匙門鎖將取決於您的訪問要求的具體情況。

    評估任何給定入口通道的理想選擇將取決於各種重要因素,包括:

    • 有多少人需要訪問以及多久訪問一次
    • 大門可能需要在白天或晚上的什麼時間保持打開或固定
    • 誰將使用電子密碼鎖,他們會發現使用起來有多容易
    • 現有哪些類型的門配件和硬件,以及它們如何影響您選擇無鑰匙進入系統

    您需要考慮的其他因素可能是故障安全模式(故障安全或故障安全)、模型可以允許訪問的最大門數、給定鎖可以存儲的代碼數量以及各種品牌的材料或外觀和設計。