新聞稿
RS引入松下POSCAP及OS-CON電容器
來自松下電器機電公司的兩款電容器可在小尺寸封裝中提供高可靠性和高效率,在廣泛的應用中提供低ESR並延長使用壽命
香港, 2014年3月5日 :
全球領先的電子與維修產品高端服務分銷商Electrocomponents plc(LSE:ECM)旗下貿易品牌RS Components(RS)正在對松下(Panasonic)電器機電系列產品中的兩種新型低ESR高分子電容器備貨。POSCAP™和OS-CON™電容器能為數碼及通信類電器提供可靠、高效、長壽命的解決方案,且能滿足工業設備及汽車系統日益增長的節能降耗需求。
RS Components網站開始發售松下POSCAP
(POSCAP)是一種正極採用鉭燒結體、負極採用高導電性高分子材料的固體電解晶片電容器。由於具備低阻抗和低ESR(低達5mΩ),該款電容器高頻性能卓越,同時保持較高的電容範圍。同時提供了優良的降噪能力,而且具有高耐熱性,使用溫度範圍達到-55C到+125°C之間。
RS Components網站開始發售OS-CON電容器
OS-CON是一種由高導電性高分子電解質材料構成的固態鋁電容器。其ESR較低,具有優良的降噪能力和頻率特性。由於使用固態電解質,OS-CON使用壽命長達30年,即便在最低溫度下也可高效工作。OS-CON和POSCAP適合作為濾波、備用和旁路電容應用在廣泛的工業範圍。
松下POSCAP和OS-CON電容器均可從RS的庫存中直接下單,當日即可發貨。
關於松下
從電容器到電池再到機器人——遍佈全歐洲的工業系列產品構成了松下電器機電歐洲集團(Panasonic Industrial Europe)的核心業務。該集團包括總部位於漢堡的松下電器機電歐洲有限公司(Panasonic Industrial Devices Sales Europe GmbH),位於倫敦的松下電器機電歐洲(英國)有限公司(Panasonic Industrial Devices Sales Europe (UK) GmbH)以及在布魯塞爾成立的松下電器能源歐洲公眾有限責任公司(Panasonic Energy Europe NV)。公司於1998年4月1日成立,此後僅僅兩年就確立了以成長為核心的路線。目前約300人受雇於銷售、市場和支持部門。
關於RS Components
RS Components 和 Allied Electronics 均為全球領先的電子和維修產品高端服務分銷商 Electrocomponents plc 旗下的貿易品牌。集團經營的運營網路遍佈32個國家,通過線上網站、目錄和貿易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷50萬種產品,同日訂單發貨量高達4.4萬多件。集團分銷的產品來自2,500家領先供應商,涵蓋包括電子、自動化和控制、測試和測量、電氣和機械在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市,截至2013年3月31日,2012財政年度的營業收入為12.4億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 http://www.rs-components.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-components.com
DesignSpark
www.designspark.com