新聞稿
RS 即日起貨 Faulhaber 直流摩打
選擇榮獲專利技術提升性能設計的電機和控制器系列,為高階自動化與控制裝置提供可靠且靜音之作動功能
香港, 2015年7月30日:
為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS)公司宣佈,該公司自即日起配備精選 Faulhaber 產品,包括直流電微型摩打、無刷直流電伺服摩打、直流電齒輪摩打以及速度控制器。
RS一共配備 24種精選摩打,涵蓋各種大小、輸出速度、供電電壓以及輸出力矩。所有產品皆擁有Faulhaber 已申請專利之斜繞式線圈轉子(skew-wound rotor)技術,可確保與摩打規格及重量相對應之高力矩、高效率、平順且無齒輪接續的轉子定位、低轉矩漣波以及高度線性與敏感度。其轉子亦擁有低慣性特性,能夠在需要頻繁啟動與關閉的應用裝置中快速作動。
此次推出的產品組合,包括自Faulhaber 的 CXR 系列中所精選的12 種具有高效能、壽命較長而且含石磨電刷的有刷直流電微型摩打;內建高解像度編碼器以及貴金屬接觸電阻整流器之SR 系列;以及適用空間限制較嚴格之應用的SR-Flat 系列產品。該等精選組合包括6V、12V 及24V 摩打、介乎0.35mNm 至 40mNm之力矩以及 1.5mm、2mm、3mm 或 4mm 直徑之軸承等規格。
此外, RS 亦精選供應非常適合需要頻繁負載之高功率伺服摩打應用以及持續作動應用、擁有無插槽設計以及高慣性轉子之五種無刷摩打。包括四種4 極式摩打,擁有高力矩與堅固結構之優點,可耐受高度衝擊與震動,以及內建速度控制器之超平坦 12V 7000rpm 摩打。
RS 另外供應七款擁有整合式尖刺型或行星齒輪頭之有刷摩打,進一步延伸了可選擇產品的範圍,提供提高之力矩以及最高數百 rpm、最低 4rpm 之輸出速度。
無刷摩打之SC1801-3530 速度控制器以及其相關程式設計機板,補足了RS 目前供應的 Faulhaber 產品。此等體積精巧的控制器、加上便利螺絲型端子板之摩打及電源供應,提供了可用於自動配送系統、處理與工具或泵等裝置應用之靈活介面選項。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量約4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2015年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.designspark.com