新聞稿
RS Components 現於大中華地區及東南亞推出嶄新3D Systems打印機系列,為消費者與專業人士帶來更快及更高解像度的打印
隆重推出3D Systems的3D打印機、3D掃描器以及墨盒,使RS成為全球3D打印產品的領先分銷商之一
香港, 2014年6月19日 :

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS)公司現已推出3D Systems的一系列3D 打印機以及打印技術。3D Systems為3D打印為本設計以至製造解決方案的領先供應商,這些方案包括為專業人士及消費者而設的3D打印機、打印物料與雲端源按需定制部件。
RS現時於中國及東南亞所提供的3D Systems產品包括3D打印機、3D掃描器以及墨盒:第二代 Cube® 插入即可使用的3D 打印機; CubeX® 桌面3D 打印機;以及 Sense™ 3D 掃描器。此外,可從RS預購的產品還包括最新的第三代Cube® 3 及 CubeProTM3D 打印機,兩款產品可於2014年7月起開始付運。
Cube® 3為唯一雙物料、插入即可使用、擁有對兒童安全之IEC 60950 認證的3D打印機,非常容易使用。此一打印機配備兩個霓虹綠色和白色的起動墨盒,以及一系列25款設計,使用戶可以迅速開始打印。與市面其他達6吋方塊打印部件的打印機相比,Cube 3能提供快至兩倍的打印速度及準確度。這一款打印機能同時使用可堆肥的PLA及可循環的ABS 塑膠,以兩種物料、最多兩色進行打印。兩種物料均提供23種不同顏色的墨盒。即時物料載入使更換墨盒變得加倍容易。嶄新的非堵塞技術以及鎖濕墨盒,確保較長保質期和總材料用量,從而改善打印品質與可持續性。
具備專業能力的CubeProTM 是唯一具備三種物料的打印室工程師之桌面可控3D打印機。此一打印機相比任何其他桌面生產消費者及業餘愛好者打印機(10.8吋 x 10.45吋 x 9.5吋或 275 毫米x 265 毫米 x 240 毫米)能進行大2.5倍的打印,以及確保更快、更精確的打印,除了容易載入墨盒,物料的壽命也能延長。除了ABS 及 PLA 塑膠外,CubePro 也支援新的工程級尼龍材料,為終端應用程式的理想選擇。
Cube 3 及 CubePro兩款打印機均提供多顏色、多物料及70微米薄印刷層的超高解像度設定、光滑度與精細的細節、更快的打印速度,以及在產品付運開始時通過3D Systems所發佈的智能手機應用程式提供流動打印。兩款打印機都設有彩色的觸控屏幕,其用戶介面直觀易用,而LED會顯示正在進行的打印,並配備快速的Wi-Fi及藍芽連接。
第二代的Cube® 為簡單的插入即可使用的打印機,所提供的3D打印功能擁有快速的打印速度以及高度準確性,所打印的部件可達5.5吋的方塊。方塊打印可使用兩種物料,即可堆肥的PLA及可循環的ABS塑膠,並備有多款顏色可供選擇。打印機提供多種打印模式填充密度:輕型、中型和固體的PLA及ABS塑膠,並具備為大部份高度繁複打印而設的容易及可撕下的選擇性支撐。Cube已獲得IEC 60950的認證能安全在家使用,其所應用的智能墨盒系統,能根據墨盒自動偵測物料的種類,因此無須調整打印設定。RS就著Cube擁有九種顏色的PLA墨盒庫存。
CubeX®為桌面3D打印機,能提供同類機種的最大打印量,並具有單色、雙色及三色的打印功能。CubeX提供1,070立方吋空間或10.8吋x 10.45吋 x 9.5吋的專業打印功能。打印模式具備多項選擇,包括幾個準確性選項:高清晰度(125微米)、中清晰度(250微米)或標準清晰度(500微米),而打印填充密度也有幾種選擇:輕型、中型和固體。CubeX能以PLA 及 ABS 塑膠進行打印,並提供多個顏色選項:基本CubeX單色;CubeX Duo雙色、雙物料;以及系列中最頂級的CubeX Trio三色及多物料選項。與所有的3D Systems打印機一樣,CubeX使用智能MoistureLock墨盒系統。RS提供10種CubeX PLA 墨盒顏色選項可供選購。
Sense™ 是首部為消費者而設計的掃瞄器,並已針對3D打印進行優化。Sense為手持式掃瞄器,提供精確的即時實體攝影,幾秒就能為即時3D可打印檔案處理有關數據。掃瞄器配備直觀的用戶界面,設有簡易及自動化的縮放、追踪、對焦、剪裁、提升及分享工具。Sense可以掃瞄20立方毫米至3立方米的物件,所以能夠隨時隨地拍攝人物、物件及地點。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷約50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋半導體、互連、無源和機電、自動化和控制、測試及測量、工具以及耗件在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2014年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.designspark.com