新聞稿
RS推出操作簡單、結構輕巧、具價格競爭力的電動機驅動裝置,擴大其工業自動化產品組合
伊頓 PowerXL DE1 系列產品為節約能源、操作簡單、價格低廉、可變速
香港, 2015年1月12日:

為全球工程師服務的分銷商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌 RS Components (RS) 公司現推出伊頓 PowerXL™ DE1 系列變速電動機啟動器/控制器。該驅動裝置結構輕巧、操作簡單,即使是沒有自動化控制經驗的新手,也可以無須使用功能表進行設置。與其他供應商的電動機啟動器相比,該產品的售價具備相當強的競爭力。
啟動器或附設變速驅動裝置的電流接觸器都具有節能及操作簡單的特點,而 PowerXL DE1控制器集這兩種設備的特點於一身,有助於節能且符合日益嚴格的電動機效率法規的要求。以一把螺絲批調節小型外掛程式參數載入器 DXE-EXT-SET 的位置,即可設置電動機的轉速、加速和減速,而無須任何專業知識。該裝置還配備LED狀態燈和50Hz/60Hz選擇器開關,能夠於世界不同地區使用。
該產品的高度只有231毫米,寬度只有45或90毫米(取決於額定功率的大小),模組的尺寸與伊頓 PKZM 電動機保護模組和 DILM 接線模組的一致。因此,設計者可以為它設計出一塊簡潔、吸引的前面板。
所有 PowerXL DE1系列驅動裝置均支援 OP-Bus (RS-485) 和 Modbus 通訊,而且也可以連接個人電腦。該系列產品包括0.25kW、0.55kW 及0.75kW 三種功率的單相設備和11種功率(0.37kW 至 7.5kW)的三項設備,可用於各種類型的泵、風機、輸送機以及實現搬運、包裝和程序控制功能的簡單機器。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷約50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋半導體、互連、無源和機電、自動化和控制、測試及測量、工具以及耗件在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2014年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.designspark.com