新聞稿
RS Components以來自HARTING的快速端接裝置
HARTING的新型Han® ES Press 系列連接器為廣泛的工業應用提供了
快速端接解決方案
香港, 2016年7月7日:

全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc(LSE:ECM)旗下的貿易品牌RS Components(RS)今日宣布,來自HARTING的Han® ES Press 系列擴展了其連接產品組合,該系列產品為機械和機器人技術、能源、交通運輸、自動化、廣播和娛樂行業中的多種應用提供了連接器端接解決方案。
Han ES Press 系列是 HARTING的 Han E 系列的擴展,包括採用了插入式跳線技術的多功能連接器,無需工具即可實現快速端接,從而在組裝過程中大大節省時間,並增強了工藝可靠性。導體的端接是基於籠式彈簧技術,該技術可實現附帶/不附帶套圈的導體簡便、快速、抗振動的組裝。
該設計的特點是簡單、安全、方便,組裝半導體的速度最多可加快50%。此外,由於具有零插入力(ZIF)性能,可以方便地把導體推入觸點安裝孔內,在裝置的藍色按鈕上施加輕微的指力即可封閉。按鈕和插入式跳線還具有可聽見、有觸感的咬合。
Han ES Press 系列還提供插入式跳線,可實現多個觸點在連接器上的直接橋接。這樣便可實現快速重新配置,以及星形和三角形電路的橋接。所有跳線均與HARTING的Han E、Han ES 和 Han ESS產品系列插芯兼容,有紅色、藍色和黑色可供選擇。
這些產品有 6-、10-、16- 和 24-觸點型號,並帶有一個集成的開口,便於使用測量探針,在500V 及 6kV 脈衝電壓時電流額定值可達16A,最少500 次插拔週期。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2016年3月31日止, 營業收入為12.9億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.designspark.com