新聞稿
RS Components備貨Tektronix新款示波器 可提供高階測試和測量能力
新一代通用型示波器,是設計工程、研發、教育等應用的理想之選
香港, 2016年9月7日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的貿易品牌RS Components (RS) 擴充測試和測量產品陣容,新增Tektronix推出的新型數碼儲存示波器。TBS2000是一款通用型示波器,針對故障排除等廣泛用途,也可用於新產品的原型製作、除錯和設計驗證。這款新示波器還可用於教學用途,為學生提供電子工程方面的親身體驗。
Tektronix TBS2000是新一代基本示波器,具有同級產品中最長的記錄長度和最大的屏幕,可提供更快的訊號評估和故障排除。TBS2000建基於市場上最普及的示波器之一TDS2000,可提供該級別儀器中前所未有的更佳設計能力。它的可用性極高,包括方便檢視訊號的大型屏幕、以及一套全面的自動波形測量功能,結合圖示,可幫助工程師更全面了解測量結果。
TBS2000示波器有多種型號可供選擇,提供70或100MHz頻寬,或者兩個或四個訊道。該示波器還配備了一個9英吋WVGA顯示屏,可顯示15個水平(時間)標度,用戶可查看的訊號比其他同類示波器多出50%。它的20-M點記錄長度,配以單旋鈕捲動和縮放,讓用戶能擷取長時間訊號,並提供簡易的導航功能,幫助用戶找出重要細節。
其他重要特點還包括支持Tektronix VPI探針介面,這是Tektronix低成本示波器首次提供的功能,可以讓用戶以實惠的價格使用Tektronix旗下各種有源探針。此外,新的可配置Help Everywhere內容敏感輔助工具,在屏幕上提供了重要提示。最後,該儀器的Wi-Fi裝置支援可提供無線連接,讓教育工作者快速方便地為學生設置電子工程實驗室,工程師則可利用該儀器的LXI標準介面,方便地遙控示波器。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2016年3月31日止, 營業收入為12.9億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
微信公眾平台號ID:RS_Components_CN
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.designspark.com