新聞稿


RS推出Analog Devices旗下全新Blackfin® DSP

ADSP-BF70x系列集高級Blackfin+ 處理器、多功能週邊設備及1MB SRAM於一身,功能強大,而且省電節能

香港, 2014年12月18日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS)公司推出第一款DSP產品,用於Analog Devices旗下節能、高性能的ADSP-BF70x Blackfin® 系列產品。

ADSP-BF70x Blackfin系列設備基於Analog Devices旗下全新的Blackfin+ 內核結構,支援16位元和32位元定點處理,並在效率上進行了多項改進。該處理器的能力達800 MMACS,但功耗卻不到100mW;安裝了這種先進內核後,該設備的表現是競爭對手產品的兩倍,而功耗只有競爭產品的一半。

ADSP-BF707是該全新系列中的旗艦設備,擁有1MB內建於晶片的SRAM和512 KB的L2 ROM,省掉了許多設備所需的外部記憶體。該設備還提供連接DDR2 或LPDDR SDRAM設備的16位元L3介面。此外,外部連接設備亦相當多元化,包括4通道12位1MSPS ADC、一個USB2.0 OTG控制器、兩個CAN2.0B介面、ePPI Video介面和I2S 音訊支援端。ADSP-BF707還擁有非常強大的安全性能,包括用於快速安全啟動和IP保護的加密硬件加速器以及運行安全用memDMA加密/解密能力。

ADSP-BF70x系列是可攜式功率受限應用的理想選擇,特別是需要固定、即時回應的場合。該產品的適用領域包括一系列的成像設備,例如條碼掃描器和CMOS照相機、生物計量感測器、患者監視器、智能照明設備、車內音響、語音記錄器以及專業的音樂設備(例如:合成器及效果器)。

ADSP-BF707 EZ-KIT Lite評估硬件在RS亦備有現貨,可迅速發貨。該評估套件能夠令到用戶在使用新設備時領先一步。該套件包括ADSP-BF707 EZ-Board™、ADZS-ICE-1000模擬器、CE認證電源,在設計上與CrossCore® Embedded Studio (CCES)軟件開發工具和ADSP-BF707板支援元件相容。此外,ADSP-BF707 EZ板也可以單獨訂購。

如欲得悉更多關於訂購DSP或評估硬件的資料,請瀏覽 hkcn.rs-online.com 網站。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷約50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋半導體、互連、無源和機電、自動化和控制、測試及測量、工具以及耗件在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2014年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com