新聞稿
RS經銷的工業網絡新技術支援過度到工業4.0
最新的INSYS icom路由器和故障監控器具有通過LAN、Wi-Fi和3G/4G網絡實現 安全遠端連接功能
香港, 2015年5月19日:
為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS)公司在其工業網路產品組合中增加了最新的INSYS icom工業路由器和故障監控器,引入使用PC或流動裝置遠端安全監控、管理和維護聯網設備的高階功能。
為工業4.0時代構想的這一新技術,支援高速連接至感測器、控制器和資料記錄器等設備,應用範圍從工廠自動化和工藝控制到智能樓宇、能源管理、運輸和電子移動。
擁有五個新路由器,提供有線或無線雲連接選擇,還通過OpenVPN和IPsec集成了防火牆與VPN等安全性功能。此外,路由器還支援本地或遠端更新固件和配置,包括日常自動更新功能。EBW-E100 LAN-to-LAN路由器是從企業IT網絡解耦可遠端存取生產單元的理想之選,易於使用VPN集成。EBW-L100 4G/LTE路由器是需要寬頻手機連接(例如視頻監控等)應用領域的理想之選。集成3G數據機的EBW-H100以及支持WLAN與3G連接的EBW-WH100是RS目前所供應EBW路由器系列的完美補充。
新款IMO-1和IMO-2故障監控器連接感測器、測量設備或控制器,在超出閾值時通過GPRS自動分派短消息或電子郵件。消息可以配置,還可包含數碼和類比設備實際監控值。IMO-2擁有以太網和Modbus閘道,而IMO-1還含有連接Siemens LOGO!™微控制器的埠。IMO-1支持所有Siemens LOGO!物件,例如I/O、標誌和金鑰,從而支援這些事件觸發行動。
本公司還供應IMO-1 KIT,其中包含帶有磁性腳天線的IMO-1故障監控器和Siemens LOGO!適配器電纜,是一個方便的現成可用工具包。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷約50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋半導體、互連、無源和機電、自動化和控制、測試及測量、工具以及耗件在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2014年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.designspark.com