新聞稿


RS 新增 75 項輕巧易用的英飛凌IGBT模組

各種矽晶體與封裝技術,可確保電力應用的效率、易用及可靠性

香港, 2015年7月2日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS)公司宣佈,在其所供應的市場領導供應商超過 200 種產品中,將新增75 項全新英飛凌(Infineon)IGBT 模組,為希望創造具能源效率的電力轉換解決方案與控制挑戰的設計師與安裝工程師帶來更多選擇。

全新模組適用電動機控制、電感加熱器、電焊器、不斷電(UPS)系統、空調系統以及輔助或太陽能轉換器的應用。有單、雙、四與六路 IGBT配置,一個模組包括七個IGBT 以及一個射極控制二極體。

全新模組支援幾種技術,包括快速IGBT 以及第三代與第四代通道閘(trench-gate)/視場光欄(field-stop)。IGBT4 技術最高可提供額外50% 的較高電流密度而且可以承受150°C 之最大接面溫度,在相同冷卻條件下可運用完整溫度變化提供較 IBGT3 更高的電力輸出。其通道閘架構顯著改善了VCEsat 數值的效能,若結合各裝置的動態與靜態損失以及溫變速度及柔軟度, VCEsat 強化可提高效率以及動力循環(PC),可增加裝置的使用壽命。

IGBT4 通道閘設計與視場光欄,於與創新封裝結合後,將可讓裝置更加可靠而且擁有最高電力整合與最低電力損失特性。與 NTC 電熱調節器整合的數個模組,可簡化熱能保護並提高強大的設計能力。

全新模組擁有600V、650V、1200V 以及1700V 電力等級以及16A-675A 電流等級,可在安全範圍內提供卓越的可靠性、延長使用壽命以及降低整體維護成本。

為增加系統設計師與安裝工程師的靈活性,全新模組支援各種有效產品組合,包括壓合式或焊接式接點,以及各種EconoPIM™ 與EasyPIM™ 格式,例如ECONO2ECONO4ECONODEASY1BEASY2BEASY750。新產品亦將提供 62mm 及 34mm 寬的 7 針腳模組。擁有獨立模組的銅質底板技術,可確保產品擁有高熱能效率,並具有各種冷卻選項。EASY1B 產品包裝的15A 至70A 模組,擁有強化熱能效率的鋁製二極體(Al2O3)基底。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量約4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2015年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com