新聞稿


RS 推出全新STM32F7微控制器

STMicroelectronics STM32F7是世界首個批量生產的微程式控制器,以高性能ARM Cortex-M7處理器核為特色,擁有Arduino盾開發支援功能的全新STM32F7 Discovery工具包加入廣泛的STM32 MCU系列生態系統

香港, 2015年8月13日:

服務全球工程師的分銷商Electrocomponents plc倫敦證券交易所:ECM)集團旗下的貿易品牌RS Components(RS)今天宣佈推出全新的STMicroelectronics STM32F7 MCU系列。這是全球首個以32位ARM® Cortex®-M7處理器核為特色的微控制器,目前正在批量生產中。Cortex-M7是Cortex-M家族最新和最高性能的處理器核,適合高級消費者、工業、醫療和物聯網(IoT)裝置使用。

全新的STM32F7 MCU是ST旗下的STM32 MCU家族當中性能最高的產品,將Cortex-M7核結合至先進周邊設備,提供無與倫比的機會增強應用程式性能,增加新功能,延長電池使用壽命和確保安全性,以及儘量減少使用外部元件,節省成本和尺寸。來自ST的STM32家族在工業界因功率效率及在500多種不同裝置中與引腳、周邊設備和軟件的兼容性,以及提供廣泛的STM32開發生態系統而馳名。

與早前版本內核(例如Cortex-M4)相比,STM32F7 MCU系列對ARM Cortex-M7優勢實現了最大化,數字訊號處理(DSP)能力增加了約一倍,令MCU非常適合需要高速或多通道音頻、視頻、無線、運動識別或電機控制的應用領域。而且,利用ST的先進ART Accelerator™圖形引擎和Cortex-M7的L1芯片內緩存,STM32F7 MCU理論上可達到Cortex-M7的最高性能,不管是從嵌入式快閃還是外部記憶體執行代碼,均在216MHz下提供1082 CoreMark/462 DMIPS。裝置在1.8V下可達到6 CoreMark/mW的高處理效率,以及出色的低功耗性能,在停止模式下一般的電耗只有100µA,而在待機模式下低至1.7µA。

該系列具有高度靈活的架構,以AXI和多層AHB總線矩陣交互連接內核、周邊設備和記憶體。先進周邊設備的選擇包括USB OTG專用供電電平等特色,支援USB連接繼續作業,而芯片其他部分的功率是1.8V,可節省電源。大多數周邊設備都支援雙時鐘,允許CPU速度降低到最大限度減少功耗,同時又能保持通訊周邊設備上的時鐘頻率不變。

STM32F7共有兩個產品線 — STM32F745和STM32F746 — 兩者都具有Cortex-M7內核、浮點單元和可擴展DSP,最高以216MHz運行。STM32F745 MCU具有高達1MB的芯片內快閃,以及320KB RAM、以太網、QSPI、相機介面和靈活的記憶體控制器(FMC)。STM32F746MCU利用可用芯片內的TFT-LCD控制器擴展此功能。STM32F7 MCU有多種包裝规格,包括:14x14mm LQFP100;28x28mm LQFP208;10x10mm 0.65mm間距UFBGA176;13x13mm 0.8mm間距TFBGA216以及5.9x4.6mm WLCSP143。

RS還提供STM32F7 Discovery工具包,可實現高度靈活性,支援開發人員在任何開發階段對硬件和軟件進行微調。開發人員還可以享用相關的STM32CubeF7固件,能夠重新使用所有STM32F4軟件資產,原因是Cortex-M4中設置了向後兼容指令。此外,通過板與Arduino Uno盾兼容,還提供了無限開發擴展能力。

歐洲、中東和非洲以及亞太地區的客戶,現在可以從RS訂購MCU的STM32F7系列和STM32F7 Discovery工具包

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量約4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2015年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com