新聞稿


RS 新增 Testo 生產的五種直覺式測試裝置 擴充電子測量設備產品內容

為從事冷凍空調系統設計與維修保養工作的工程師提供經濟實惠的測試功能

香港, 2016年8月2日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的貿易品牌RS Components(RS)宣布新增 Testo 生產的五種創新產品,擴充其高品質電子測試與測量裝置產品陣容。這些裝置擁有多種電子系統與應用的測量功能,適合從事冷凍空調(HVAC)設計與維修保養工作的電子安裝外判商與工程師使用。

Testo 760 是業界第一款自動化數碼萬用錶,擁有電子測量操作所需的全部功能,包括可取代傳統按鈕的功能鍵,讓用戶更容易操作,而且可靠性更高。測量變數可透過安裝測量插座的方式自動偵測,因此不可能出現錯誤設定的情況。現時合共推出三種型號產品:標準型 Testo 760-1,適用於大部分日常測量工作; Testo 760-2 擁有 TRMS 測量功能,測量電流從 µA 延伸到最高 10A,另外內建一個低通濾波器,讓電氣技師可在各種變頻器上讀取正確的電壓讀數;第三款是高規格 760-3,擁有包括最高 1000V 電壓以及更高頻率與電容測量範圍等額外功能。

Testo 770 鈎型電流錶的獨特夾取機制可完全縮回一支夾鉗,因此能夠在狹窄的空間內夾住纜線,非常適合用於測量開關機櫃的電流;其自動測量變數偵測功能確保工程師能夠自動偵測直流電與交流電以及選擇其他變數,例如阻抗、電流連續性、兩極真空管及電容。這個產品系列共有三種型號:標準型 770-1;擁有 µA 測量範圍以及適用所有 type K 溫差電偶之整合式溫度接頭的770-2;以及擁有效能測量與整合式藍牙等額外功能,因此能夠連接 Testo Smart Probes App的770-3。 770-3 及 Smart Probes App互相配合,可透過單一 app 無線通訊提供多項重要測量變數資訊,讓技師的日常工作更加輕鬆且更有效率。測量進度可在該 app 中顯示為圖表或表格,亦可直接透過電郵傳送結果。

Testo 755 電流電壓測試裝置系列產品非常適合大部分日常電子測量工作。在自動選擇正確設定的前提下,該裝置擁有計算電壓/復電以測量電流與阻抗以及電流連續性測試之所有重要功能。整合式手提電筒可照亮陰暗位置,而且測量探針可輕鬆更換,使工程師在裝置損壞時可節省成本。

Testo 750 系列之三種型號產品,是業內第一批擁有全機 LED 顯示螢幕的電壓測試器,無論於任何位置都可看到顯示內容,並擁有獨特的光纖裝置,可保證提供理想的電壓指示數據。這些產品均符合最新標準,包括 EN61243-3:2010 及 CAT IV,以及擁有電壓測試、電流連續性測試與旋轉磁場測量等最重要的功能。

最後, Testo 745 非接觸式電壓測試器適用最高電壓 1000V,非常適合針對任何疑似故障來源進行快速初步檢查,並且能夠在偵測到電壓之後,提供可以看到及聽到的清晰訊號。此裝置亦擁有低通濾波器,可測量高頻率干擾訊號,且符合 IP67 防護標準。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2016年3月31日止, 營業收入為12.9億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

微信公眾平台號ID:RS_Components_CN


相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com