RS推出Phoenix SKEDD直接線對板連接器使手工裝配更為便利 | RS

新聞稿


RS推出Phoenix SKEDD直接線對板連接器使手工裝配更為便利

全新的無焊料連接器無須PCB接頭,減少組件數目

香港, 2016年5月13日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS)公司現推出Phoenix Contact全新SKEDD SDC 2,5無焊料直接線對板連接器系列,引入PCB連接技術新概念。

SKEDD技術由Würth Elektronik首創,並由Phoenix進一步開發,其使用的推式彈簧接觸能完美配合PCB孔的幾何規格。當中無須使用焊料或按壓安裝。電線和電纜可以直接插入PCB之中而無須利用板上安裝的接頭,既可消除整個連接水平,亦能減少組件數目。線對板連接可以更加輕巧和難以察覺,從而讓裝置更趨小型化。與傳統的接頭和插座配置相比,SKEDD在定位連接器方面具有更高靈活性,並且可以減少處理時間、成本和製造誤差風險。SKEDD技術的名稱意為簡單的免工具手工裝配,SKEDD在瑞典文的意思為「完成了」。

Phoenix Contact SDC 2,5系列於多款線對板連接器中整合了SKEDD技術,它們擁有1至16個鍍錫接觸點,間距為5 毫米。標稱截面為2.5平方毫米、額定電流為12A,而額定電壓(Ⅲ/2)則為320 V。由於配有以顏色區分的致動桿,裝配可謂一目了然,多次拔插也不會影響連接質量。

連接器外殼和PCB之間的安全鎖定機制能確保堅固、可靠和耐振的機械連接,即使環境條件惡劣亦沒有問題。另一方面,綜合測試選項可提供快速簡便的連接器測試。

RS的全球客戶經理Sharon Milne表示:「RS與Phoenix Contact之間的密切業務關係,確保客戶能迅速、高效及直接獲取Phoenix使用全新SKEDD連接技術的各種產品。」

Phoenix Contact企業渠道夥伴管理部Benedikt Hagemann表示:「作為一個重要的策略分銷合作夥伴,我們有賴RS的協助將最新的創新科技產品帶到市場,從而使全球客戶能迅速享用我們的新產品。」

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷約50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋半導體、互連、無源和機電、自動化和控制、測試及測量、工具以及耗件在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2014年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com