• 發布於 2024年11月1日
    • 最後修改 2024年11月1日
  • 5 分鐘

開發工具指南 : 什麼是 Raspberry Pi 和 Arduino?

全面了解Raspberry Pi和Arduino開發工具的所有重要資訊。

Communication & Wireless Development Tools Banner

如果你正在進行一個新項目或設計新產品,開發工具是一個很好的方式來測試你的想法。微控制器、單板電腦和開源平台對設計師和開發者來說非常寶貴,即使對初學者來說也容易上手,這些工具可以幫助你提升編程技能,並在電路板上嘗試一些代碼。

由於Raspberry Pi和Arduino設計簡單且功能強大,它們已成為香港最受歡迎的開發工具之一。接下來,我們將詳細介紹這兩種工具的定義和用途,以及它們如何支持本地創新和技術發展。

什麼是開發工具?

Development Tools

開發工具是一種結合軟件和硬件的工具包,幫助用戶測試、製作原型和評估電子板,而無需製造印刷電路板。這些工具包通常包括微控制器、處理器和單板電腦,並可連接到編程軟件,讓用戶編寫特定功能的代碼。

根據不同的工具類型,你可以開始嘗試各種新的電子項目,製作原型,或評估現有設計。一些開發工具採用開源代碼,這意味著你可以使用提供的免費且可重新分發的源代碼,來個性化電路板以滿足你的需求。其他開發工具則配備高性能處理器,能執行複雜功能,但其源代碼是固定的,無法自由重新分發。

什麼是Raspberry Pi?

Raspberry Pi是由Raspberry Pi基金會開發的,這個慈善機構的宗旨是讓每個人都能輕鬆接觸計算機。Raspberry Pi系列是一種用於編程和開發開源項目的單板電腦,所有功能都集成在一個信用卡大小的設備中。自2012年推出第一代Pi 1以來,已經推出了多個世代和型號,最新的Pi 400配備了四核64位處理器和4GB內存。

每台Raspberry Pi計算機都設計得相當方便,功能強大,且價格實惠,可以輕鬆連接到任何顯示器或電視,作為個人電腦套件,旨在幫助用戶提升他們的計算機技能。

Raspberry Pi Logo

Raspberry Pi的用途?

Raspberry Pi設備的設計宗旨是以緊湊又強大的形式來取代傳統個人電腦,適用於任何需要桌面電腦的場合。在香港,這些設備可以用於開發物聯網(IoT)系統、連接家庭網絡、列印文件或設置Web伺服器,甚至設計各種應用程式,例如學習編程、打造娛樂影音中心、遊戲機,或是桌面應用程式。對於希望提升編程技能或發揮創意的人來說,Raspberry Pi設備是非常理想的選擇。

在香港,隨著科技教育的普及,越來越多的學校和社區中心開始將Raspberry Pi納入他們的課程中,幫助學生學習編程和電子技術。許多初創公司也利用Raspberry Pi來開發創新的產品,從智能家居設備到環境監測系統,這些應用都能夠改善城市生活質素。

Raspberry Pi運行Linux作業系統,能夠控制電子元件、自動化系統,並支持使用Scratch和Python進行程式開發。然而,由於其封閉的特性,個性化程度不及微控制器那麼高。

什麼是Raspberry Pi軟件?

Raspberry Pi OS是專為這些單板電腦設計的作業系統,之前稱為Raspbian。這個作業系統分為三個版本:Lite、Desktop和Desktop with Recommended Software。每個版本都包含不同的應用程式,其中Desktop with Recommended Software提供超過2,000MB的功能選項。由於這些設備的開放性質,使用者還可以根據自己的需求或喜好安裝其他作業系統,這使得Raspberry Pi在香港的科技愛好者和開發者中非常受歡迎,尤其是在創客社區中,大家都樂於探索各種可能性。

什麼是Arduino?

Arduino Logo

Arduino結合了物理電路板和軟體,形成一個開源平台,幫助用戶測試和開發電子系統。這是一款專為電子項目設計的微控制器,使得用戶能夠創建可以自動執行現實任務的裝置。

Arduino使用什麼語言?

Arduino集成開發環境(IDE)是專門用於編程Arduino設備的主要軟件 ,這個軟件 使用的程式碼是C++,可以編譯成“sketch”文件(.ino),這是一種簡化的程式,用於運行Arduino硬體。Arduino IDE的開源特性還意味著用戶可以導入其他庫,以擴展設備的功能,滿足本地開發者的需求。

Arduino vs Raspberry Pi : 究竟哪個是更好的選擇?

如果你不確定在 Raspberry Pi 和 Arduino 這兩種微控制器開發工具中哪一種更適合你的需求,可以考慮以下幾個重要區別:

  • Raspberry Pi是一款單板電腦,具備強大的處理能力,適合執行複雜的任務;而Arduino則是一種微控制器,主要用於重複執行單一任務,除非額外添加硬體。
  • Raspberry Pi的軟體和硬體是封閉源碼,不對外公開;相比之下,Arduino的軟體和硬體都是開源的,這使得Arduino在個性化方面有更大的潛力。
  • Arduino僅使用Arduino IDE進行編程,而Raspberry Pi則可以使用任何能運行Linux作業系統的IDE,這意味著你可以選擇自己喜歡的程式語言在Raspberry Pi上進行開發,同時也能將庫導入Arduino IDE中。
  • 由於Raspberry Pi的處理能力較強,其功率需求也相對較高,需要獨立電源,而Arduino則可以直接從其他電腦供電並運行。
  • 在價格上,Raspberry Pi的模型通常比Arduino設備貴,儘管兩者都有各種價格的選擇。

總結來說,如果你想提升電子技術,並嘗試一些小型的原型項目,那麼Arduino是個不錯的選擇。但如果你希望在熟悉的IDE上處理更複雜的專案或同時運行多個任務,Raspberry Pi會更適合你。

常見問題

相关链接