• 發布於 2024年11月8日
    • 最後修改 2024年11月8日
  • 5 分鐘

選擇開發工具的實用技巧

Development Tools Guide

開發板和工具是工程師在創建電子項目或改進現有系統及程序時的關鍵組件。本指南全面分析了各種常用的開發工具和板,幫助您選擇最符合個人需求的解決方案——無論是複雜的平台還是具備基本時鐘電路的簡化板。

使用開發板和工具的好處

許多工程師傾向於避免使用開發環境,而選擇在代碼中嵌入調試點並使用測試設備來驗證硬件。然而,利用開發工具在三個關鍵領域提供了明顯的優勢:

1. 並行工程

並行工程簡單直接但影響深遠。當多個工程師在一個項目上工作時,在系統 PCB 準備就緒之前能夠測試代碼的能力可能是無價的。這對於難以原型製作的複雜元件(如 BGA)或涉及長交貨期元素(如 ASIC)時尤其重要。此外,使用多塊板允許在不大量投資測試工具的情況下比較和評估不同產品。這種方法節省了時間和資源,縮短了上市時間。

2. 上市時間

上市時間在工程領域至關重要,常常決定產品的商業成功。開發工具在這個過程中發揮了重要作用,特別是在微控制器(MCU)領域的多種開發套件中,提供了提高生產力的資源。這些工具通常包括針對外圍設備的預寫驅動程序和即用型的實時操作系統,可以顯著加快編碼階段——這通常是許多項目中耗時最長的部分。這不僅簡化了開發過程,還使其更具可預測性,最終降低了產品召回的風險。

3. 已知良好電路

當最終 PCB 階段出現問題時,已知良好的電路可能是救命稻草。遇到間歇性錯誤可能令人沮喪,但擁有一個可靠的板可以幫助識別這些問題。例如,開關電源反饋電路中的不穩定性——由意外的寄生電容引起——通常可以通過查看評估板的 Gerber 文件來診斷,從而避免昂貴的迭代。

功能性評估的開發工具

這些板子通常被歸類為開發工具,由半導體製造商提供,幫助客戶評估其優點,而無需使用麵包板或印刷電路板。通常,這些是簡單的板子,配備了足夠的軟件和輔助組件來評估功能性和可用性。雖然它們可能不是專門設計為開發板,但許多板子提供了足夠的板載資源,可以有效地用於這個目的。

在評估可編程設備(如微控制器)時,評估板對於編碼至關重要。許多這些板都配備了免費的編譯器和調試器,使它們適用於較小的應用程序。值得注意的趨勢是,許多供應商現在正在設計他們的板以與標準開發平台(如Arduino)兼容,稱為擴展板。為了提高可用性,製造商通常會整合Arduino兼容的I/O系統,使用戶能夠訪問全球範圍內的大量擴展板。這種標準化導致了來自各種供應商的豐富擴展板生態系統的創建,從而能夠開發複雜的系統。

針對特定應用的開發工具與參考設計

製造商提供的開發工具通常比評估板提供更全面的資源,特別是對於具有特定要求的應用。例如,針對汽車儀表板應用的供應商可能會為開發板配備必要的組件,如微控制器(MCU)、CAN控制器/接口、顯示屏和穩健的電源設計。即使看似多餘的部件在開發過程中也可能證明非常有價值。許多製造商還內置擴展功能或提供I/O訪問,允許在這些專注的開發板上進行更廣泛的開發。此外,許多供應商的開發系統還可作為通用工具,配備各種編碼和調試軟件。

在討論供應商發起的開發工具時,經常會提到「參考設計」這個詞。這些設計通常針對特定應用量身定制,與通用開發板不同。參考設計通常在成本、功耗或空間方面進行了優化,使其不太適合一般用途。然而,對於那些希望在特定領域設計產品的人來說,它們非常有益。

參考設計的主要優勢在於其優化和全面測試,為應遵循的設計規則提供了寶貴的見解。通過利用這些資源,工程師可以簡化他們的開發過程並提高項目的整體效率。

STM Nucleo 開發板

STM Nucleo boards

多樣化開發工具範圍的一個典型例子是意法半導體(ST Micro)的 Nucleo 開發板。這些專門的開發板旨在支持 ST 的 STM32 微控制器,為開發人員提供了一個強大的平台。它們與主要工具鏈供應商和 ST 自己的開發工具兼容。Nucleo 開發板的獨特之處在於它們符合 MBED 標準,並支持各種 Arduino 引腳排列,這使用戶能夠輕鬆集成 ST 和第三方擴展板。這種靈活性為工程師和開發人員提供了豐富的選擇,使他們能夠有效地定制他們的項目。

隨著市場的發展,其他供應商也紛紛效仿,提高了他們開發工具的複雜性和覆蓋範圍。通過解決標準化的 I/O 協議,他們提供了更大的兼容性和易用性。這一趨勢不僅簡化了開發過程,還鼓勵創新,因為工程師可以在他們的設計中利用更廣泛的資源和組件。

探索微控制器的第三方開發工具

大多數第三方開發工具主要集中於微控制器市場,利用製造商基於JTAG技術的片上仿真系統。這些工具使開發人員能夠非侵入式地訪問微控制器,允許他們設置斷點、追蹤代碼路徑和檢查內部記憶體內容。大多數第三方工具都配備了C或C++編譯器和集成開發環境(IDE),為軟件開發提供了高級抽象。這種現代方法提供了對全局和局部變量的訪問,以及評估各種數據類型的數組和結構的能力,與傳統的彙編代碼相比,大大簡化了調試過程。

IDE還便於訪問低級代碼、輸入/輸出操作和板級硬件,一些工具提供類似邏輯分析儀的功能。這種能力對於調試嵌入式設計中常見的複雜實時系統至關重要。隨著嵌入式應用變得越來越複雜,這些工具在確保可靠性和性能方面發揮著至關重要的作用。

市面上有各種各樣的第三方開發板,滿足不同的需求和預算。從編譯器供應商為其工具鏈提供的目標板到在線仿真器製造商,生態系統中充滿了各種選擇。這種多樣性使香港的開發人員可以從一系列價格點和系統複雜性中進行選擇,使他們能夠找到適合其特定項目的正確工具,並提升他們的開發能力。

MBED 開發系統的特點

MBED 是一個開發系統,由 ARM Holdings 提供,專為其處理器核心設計。它對開發物聯網(IoT)產品特別有價值,提供全面的通信和安全庫,以及集成開發環境(IDE)、實時操作系統(RTOS)和編譯器。值得注意的是,MBED 工具是基於雲的,允許開發人員通過 MBED 服務器工作,儘管也有離線版本可用,使代碼能夠在用戶的硬件上執行。雖然主要針對 IoT 邊緣設備,但 MBED 的用途廣泛,適用於各種應用,並擁有豐富的社區和 ARM 生成的軟件庫。

MBED 與其他開發平台的區別在於它依賴第三方提供兼容的硬件目標。像 NXP 和 STMicroelectronics 這樣的半導體公司提供必須符合 MBED 測試套件的板和模塊。這種合規性確保所有製造細節、源代碼和相關資源都可以免費提供給開發人員,便於使用和集成。

此外,配備經批准的 MBED 引腳排列的板可以增強用戶體驗,實現無縫連接和功能。這種協作方式為開發人員營造了豐富的生態系統,使在物聯網領域及其他領域創建和部署創新解決方案變得更加容易。通過 MBED,工程師可以使用一套強大的工具,簡化開發過程,並支持日益增長的連接設備需求。

選擇開發工具的關鍵考慮因素

在評估數百種可用的開發工具時,選擇通常歸結為幾個關鍵點:

  • 預算限制 : 工具的價格可以從幾美元到數萬美元不等。
  • 系統複雜性 : 確定你是否需要功能齊全的解決方案或更簡單的選項。
  • 對開發工具鏈的熟悉程度 : 評估你的團隊對特定工具的經驗。
  • 工具鏈的複雜程度 : 考慮諸如編譯器代碼密度和設備驅動程序的可用性等因素。
  • 協作 : 尋找支持開發團隊多用戶的工具。
  • 免費軟件或授權軟件 : 決定免費軟件是否足夠,或者你是否需要授權軟件,以及相關的支持成本。

雖然這些決策點可能會導致延長評估階段,但在早期做出正確的選擇可以縮短設計生命週期並加快上市時間。如今的工程師受益於各種各樣的開發工具,但這種豐富性也可能帶來挑戰。最終,選擇正確的工具可以節省數週的開發時間,因此建議仔細考慮各種選項。

相關產品類別

請使用以下連結查看相關產品。

第一時間了解我們的最新產品和優惠

電郵

您在訂閱此郵件時提供的個人信息將根據《隱私政策》進行處理。