RS Components ISO-TECH鉗錶實現快速測量 | RS

新聞稿


RS Components ISO-TECH鉗錶實現快速測量

這款萬用錶採用人體工學設計,簡便易用,符合成本效益 ,確保安全和迅速的電流測量, 並提供高精確度的電壓和電阻測量以及連通測試,實屬電工和專業維護人員的必備之選

香港, 2014年8月26日 :

為全球工程師服務的分銷商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌 RS Components (RS) 公司宣布現已提供兩種新型的高可靠度鉗形錶。這兩款產品經專門設計,能於一系列電氣、面板和設備維護中應用,以進行安全的非侵入式電流測量。

鉗形錶是在部署更專業化的工具之前、以較低成本進行抽檢和驗證系統情況的理想工具。ISO-TECH ILCM03A 與 ICM30R 型鉗形錶體型輕巧,採用人體工學設計,價格與頂級品牌相比便宜30%左右,實屬電工及專業維護人員工具箱的必備用品。

ILCM03A 主要用於電流洩漏檢測,而 ICM30R 的關鍵功能為能讀出真確 RMS 交流電流。此外,兩種設備還能提供可靠、精準的電壓和電阻測量,並可通過連通測試來檢測斷路情況。

另一方面,ILCM03A 鉗形錶是一種高度便攜型的設備,體型輕巧,僅有210 x 62 x 35.6毫米。除此以外,還設有一個單一大號旋轉式功能選擇開關,來實現單手測量,而其大尺寸背光型3.75位LCD則具備模擬橫條圖功能,在任何環境中都可以具備簡便易用、輕鬆讀取的優點。這款鉗形錶採用大卡鉗設計,可對直徑最大30毫米的電纜和導線進行非侵入式的電流測量。

ICM30R 鉗形錶結合雙霍爾感測器,能可靠精準地測量電流,並提供無諧波及畸變波的真確RMS交流電流值。這種鉗形錶還是一種易用、易讀的高度便攜型設備,同時採用特殊的護手設計來加強對用戶的保護,以避免他們直接接觸到導線。

ISO-TECH 的兩款鉗形錶均依照國際標準製造並進行測試,已符合 IEC 61010 的 CAT II 600V 和 CAT III 300V 規格,保養三年,可在全球範圍內直接從 RS 的庫存購買。如欲得悉進一步的資料,請瀏覽 http://www.iso-techonline.com/

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷約50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋半導體、互連、無源和機電、自動化和控制、測試及測量、工具以及耗件在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2014年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com