RS 獨家提供SparqEE板,實現與Raspberry Pi及Arduino的蜂窩連接 | RS

新聞稿


RS 獨家提供SparqEE板,實現與Raspberry Pi及Arduino的蜂窩連接

CELLv1.0 2G+3G模組和遮罩變壓器板將會使蜂窩連接遍佈Raspberry Pi和Arduino的開發社區

香港, 2014年10月16日:

為全球工程師服務的分銷商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌 RS Components (RS) 公司開始接受新式 SparqEE 開發板的訂購,該板設計使基於 Raspberry PiArduino 平台的項目能輕鬆實現蜂窩連接和互聯網接入。

RS 獨家提供的新式 SparqEE 板總共有7種,包括 CELLv1.0 板這種很小的蜂窩開發板,其支援 2G+3G 晶片,實現全球無線通訊。這意味著 CELLv1.0 模組主要使用 3G 網路而且僅在沒有 3G 信號時才轉入 2G 網絡。另外,CELLv1.0 板的尺寸為36x42x7毫米,是目前市場上最小的蜂窩模組。

RS 付運的每塊 SparqEE Cellv1.0 板都備有全球 3G SIM 卡,信號覆蓋全球。使用者然後能夠登入一個網站,並使用信用卡購買資料或為當前的數據使用建立一個直接借記的支付方式。通過蜂窩通信可以擴大通信的範圍, 為開發商提供了多種應用可能,非常適合必須通過長距離(甚至可能到達另外一個國家或大陸)運行的「小資料」項目。適合的項目可以是基於感測器的低頻寬項 目,此等項目將通過互聯網發送少量的資料。

作為新產品系列的其中一員,為了便於相容,ShieldRv1.0 和 ShieldAv1.0 是用於在不增加任何佈線情況下將 CELLv1.0 模組分別連接至 Raspberry Pi 和 Arduino 板的遮罩線或變壓器。另外,如果用戶希望將其中任何一種板直接連接遮罩線,餘下的4種 SparqEE 板也可以實現連接。

這4種板分別是:GPSv1.0 接收器板,支援基於 SiRFstarIV 9333 GPS 晶片的 Antenova M10478 GPS 模組;POWERv1.0 板,能夠將未穩壓電源的電壓轉換為大多數嵌入式開發系統所需的範圍,即 +5V  到 +3.3V 之間;RELAYv1.0 板,能夠起到寬輸入範圍繼電器的作用,用於帶動高電流和高電壓週邊設備;ACCELv1.0 板,為ADXL345 三軸加速計提供一種寬輸入範圍的類比設備。

CELLv1.0 模組的覆蓋規格參數包括 WCDMA/HSDPA 2100/1900/900MHz,實現 384Kbps 或 DL3.6Mbps HSDPA 和 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz。有線連接選項包括一個串列 UART 介面(3.3V 或 5V)和一個 USB 2.0的介面。電氣規格參數包括 +3.7V 至  +5V 的輸入電壓,通過 USB 或排針供電;備用狀態時電流消耗低於 5mA,活動狀態時電流消耗通常低於 75mA(無負荷),平均工作狀態時電流消耗低於 500mA,最大電流消耗為 2.3A。通過 ZTE,可使用支援 Windows、Linux 和  Android 系統的軟件驅動器。

SparqEE 板可通過 RS 網站 www.rs-online.com 全球訂購,2014年8月起發貨。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷約50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋半導體、互連、無源和機電、自動化和控制、測試及測量、工具以及耗件在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2014年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com