RS推出全新Ultimaker 2 3D打印機, 使快速原型產品組合再添新成員 | RS

新聞稿


RS推出全新Ultimaker 2 3D打印機, 使快速原型產品組合再添新成員

現推出具高解像度、高列印速度以及深受歡迎的3D桌面式打印機,目標使用者眾多,為從事快速原型構建與產品概念開發工程師的理想之選

香港, 2014年11月20日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS)公司的快速原型構建機器系列發展迅速,如今再添一新成員,推出Ultimaker 2 3D打印機。該款打印機最近於2014年倫敦3D列印展上獲選為「全球最受消費者青睞產品」。此外,該打印機也是一款採用熔絲製造(FFF)技術的全新桌面式3D打印機,非常適合從事設計、原型構建和研發的機電工程師以及列印愛好者和學生。

最新版的Ultimaker 3D打印機採用優質的零件和材料製造;與過往的版本比較,這一款打印機增加了熱床裝置,使列印過程更加順暢,能夠用以列印ABS材料,此外亦可防止列印成品翹曲。此一打印機是目前列印速度最快、最精確的桌面式3D打印機,其列印速度達300 毫米/秒,列印層解像度只有20 微米(或0.02毫米)。另外,該打印機的設計極其輕巧,機身尺寸為357 x 342 x 388 毫米(不包括熔絲軸),列印體積為230 x 225 x 205 毫米。

該打印機的其他參數包括:噴嘴直徑為0.4毫米,能夠處理直徑為2.85毫米的推薦熔絲;列印噴嘴和熱床的工作溫度分別為+180 – 260°C和+50 – 100°C。

根據製造商的估算,Ultimaker打印機的使用成本(包括材料和用電量)為0.05歐元/立方厘米。由於採用了FFF技術,熔絲材料取材廣泛,包括目前普遍使用的PLA和ABS材料。

該打印機也配備獨立的SD卡,用於3D模型檔上載和運行Ultimaker的Cura開放源軟件,能夠將3D模型分割成易於列印的所需薄片。Cura在2014年倫敦3D列印展上也獲選為「全球最受消費者青睞軟件」。

Ultimaker 2打印機目前於歐洲、中東、非洲以及若干亞太地區國家的RS Components倉庫備有現貨 。另外,該款打印機也將在香港發售,價格為港幣21,250。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷約50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋半導體、互連、無源和機電、自動化和控制、測試及測量、工具以及耗件在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2014年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com