RS 分銷本質安全電路用HARTING Han® Ex連接器,令工業級互聯產品組合再添新成員 | RS

新聞稿


RS 分銷本質安全電路用HARTING Han® Ex連接器,令工業級互聯產品組合再添新成員

專門用於爆炸環境的優質連接器,具有更強的靈活性、可靠性和使用方便性

香港, 2015年3月31日:

為全球工程師服務的分銷商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌 RS Components (RS) 公司現提供服務礦山、化工、過程自動化、石油和天然氣等行業的互聯解決方案,同時亦分銷具爆炸危險環境中使用的 HARTING Han® Ex 連接器
Han Ex 連接器符合 CENELEC 設備代碼 ia、 ib 和 d ic 的本質安全要求,可以分別在0、1和 2[1]爆炸區及1和2爆炸區或2爆炸區使用。該系列連接器亦符合DIN EN 60 079-0和DIN EN 60 079-11標準並達到T6溫度等級,可以在85攝氏度溫度條件下具有著火危險的環境中使用。

Han Ex 連接器系列由一組護罩、殼體和插入件組成,設計成一個系統以滿足本質安全應用方案的需要。設備採用 HARTING 防震 Han-Quick Lock® 端子專利技術,無須專門的工具即可快速、容易地安裝。連接器亦配備有捲曲端子,可使用低至 AWG 26 線規。插入物的絕緣電阻大於10 G歐姆,殼體用標準的藍粉塗覆用以顯示其為本質安全電路。

所有連接器在配對時確保具有 IP65 級進線保護,並明確說明可以在-20攝氏度至40攝氏度環境溫度下使用。整個 Han Ex 系列的產品包括帶有4、7、8或12觸點的可變配置,目前於 RS Components 均有提供。如欲得悉更多產品介紹和訂購資訊,請瀏覽 www.rs-online.com 網站。

[1]     0、 1、2區: CENELEC/IEC定義為爆炸氣體/空氣混合物長期連續存在的區域(0區),爆炸氣體/空氣混合物在正常操作中可能出現的區域(2區),或爆炸氣體/空氣混合物在正常操作中不可能出現的區域(3區)。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷約50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋半導體、互連、無源和機電、自動化和控制、測試及測量、工具以及耗件在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2014年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com