RS 分銷兩款全新低價檢查鏡 | RS

新聞稿


RS 分銷兩款全新低價檢查鏡

檢查鏡可配備 8 毫米或 5.5 攝像探頭, RS Components 系列再添新成員,同時也設定了全新標準的性價比

香港, 2015年4月2日:

為全球工程師服務的分銷商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌 RS Components (RS) 公司現分銷兩款全新的低成本整套工具,使其檢查鏡系列再添新成員。這兩款產品使精打細算的工程師更容易具備管道鏡/纖維內窺鏡的檢查能力。

通過這種檢查鏡,負責維護或修理機器或建築物的工程師可以對一般狀況進行詳細的檢查,從而在很難達到的區域發現腐蝕、滲漏、損壞、零件破損、管道堵塞、電纜狀況或符合標籤等問題。這兩款設備非常經久耐用,已在0攝氏度至55攝氏度正常工作溫度條件下進行了試驗,並在20攝氏度至80攝氏度溫度條件下進行短時間使用。試驗證明,這兩款設備對各種化學品和溶劑(包括機油、燃油和制動器液)均具有抵抗能力。

全新的基本型檢查鏡TF3309H80帶有640x480高解像度 VGA 顯示器,並配有一個8毫米VGA照相機探頭,可以插入很難達到的區域以捕捉圖像。該探頭具有很寬的視角和4倍放大功能,探頭亦附有內置LED照明裝置和高敏感度探測器,即使在低光照條件下也可以捕捉到清晰的圖像。另外一款檢查鏡TF3319HLMX,其解像度和 VGA 探頭不僅與之前一款的相同,而且還增加了記錄靜態圖像和影片的功能。

兩款檢查鏡均可以選擇安裝5.5毫米直徑的攝像探頭,可以插入小管或空間極受限制的場所。將攝像探頭通過IP67級彈性管(長1.5米)連接主機,可以在更長的距離內進行檢查。檢查鏡還配備有掛鉤、磁鐵和反光鏡附件組合。

「我們的創新系列檢查鏡具有專業的品質和非凡的價值。第一種型號的產品在推出後僅九個月時間就取得了創紀錄的銷售量。」RS 工具和耗材總監 Ben Lawton 表示:「我們將在目前推出這兩款設備的基礎上繼續開發這一系列的產品並增加一些功能選擇,從而使我們的設備在此類儀器中能提供前所未有的超低價格。」

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷約50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋半導體、互連、無源和機電、自動化和控制、測試及測量、工具以及耗件在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2014年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com