RS推出Barth全新微型可編程控制器 | RS

新聞稿


RS推出Barth全新微型可編程控制器

Barth Elektronik STG-500和STG-600無需週邊設備即可輕鬆實現圖形化編程,省時省電,並為用戶節省佈線和空間

香港, 2015年6月16日:

 為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS) 公司為其自動化和控制工具組合新增超微型可編程控制器,無需週邊設備即可實現自動操作,並簡化佈線和裝配。

Barth Elektronik STG-500STG-600微型可編程控制器分別有10個和19個輸入輸出埠,其中包括數碼、類比及PWM通道。此外還內置有一個溫度感測器。STG-500尺寸為40mm × 40mm × 22mm,具有整體鋁制安裝版; STG-600具有10mm高度超平外殼,最大尺寸為93mm × 45mm × 15mm

除了極低的工作電流以外,兩種型號的產品還均有7V到32V的寬操作電壓,使得該產品能夠很好地用於12V或24V電池供電應用中。所有輸入輸出的內置保護、高抗衝擊性及振動性以及IP20防護等級,保證產品在嚴酷環境中可靠運行。

此外,該微型可編程控制器出色的圖形編程能力使得其方便易用。可下載的miCon-L套裝軟件滿足最新的圖形編程語言標準並帶有類比和測試功能。靈活的編程選項為工業、自動化及海事應用提供了各種可能。

用戶可通過訂購STA-500STA-600入門工具包開始快速創建應用,該工具包包括微型可編程控制單元及所有必要的線纜和手冊。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量約4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2015年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com