全新RS品牌3D打印機支持多耗材進行快速成形 | RS

新聞稿


全新RS品牌3D打印機支持多耗材進行快速成形

RS Components旗下容易使用的IdeaWerk Pro 3D打印機只售590英鎊,專為電子工程師、發燒友和學生等多種用戶而設

香港, 2015年8月26日:

服務全球工程師的分銷商Electrocomponents plc倫敦證券交易所:ECM)集團旗下的貿易品牌RS ComponentsRS)推出更先進的RS品牌全新IdeaWerk 3D打印機。RS IdeaWerk Pro只售590英鎊,能夠處理多種耗材,包括Flexible、PLA、ABS、PA/NYLON、PC、HIPS和PVA。

RS IdeaWerk Pro與RS IdeaWerk FDM 3D打印機有多種相同功能,後者售價已減至490英鎊。這些功能包括:體積150 x 150 x 140mm;最低層解像度0.18mm;以及最高打印速度每小時30mm3,是同類3D打印機中最快的一種。除了可以選擇多種絲狀物料外,包括最常用的PLA材料,RS IdeaWerk Pro還具有加熱床,能處理0至120°C,高溫擠出達300°C。該打印機的額外功能可通過產品觸摸屏取得,包括:擠出機和加熱床的溫度調節;耗材(送入/送出)控制和XYZ軸移動;進度和狀態顯示以及溫度單位選擇。

RS IdeaWerk Pro旨在處理大量打印工作,呈現卓越的打印輸出效果,構造堅固耐用,容易使用,而且機身輕巧,方便攜帶。

該打印機可以通過SD卡或USB以在線或離線模式使用,與Mac OS和Windows OS XP、Vista、7和8/8.1版本兼容,無需額外軟件或配件。

RS IdeaWerk Pro增加了RS所提供的3D打印產品的全面性,其中包括:3D打印機;各種顏色、重量和直徑的FDM耗材;DesignSpark Mechanical 3D建模軟件和附加元件以及重要配件,例如膠水棒、遮蔽膠條、砂布和裁紙刀。

有關RS以及其他領先3D打印供應商提供的3D打印產品的詳情,請瀏覽[插入/

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量約4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2015年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com