新聞稿
RS推出TE Connectivity新系列加固型電力連接器
NECTOR M系列電力系統為建築及照明工業中的一系列應用提供高度靈活的解決方案
香港, 2016年5月17日:
![](/apac/img/footer1/release/images/rs480-tenectormpowersystem_resized.jpg)
NECTOR M系列是一個靈活、完全可拔插及擁有模塊化接線的密封連接器和電纜系統,可用於永久電力和數據電路的電力安裝。針對傳統硬連線電力連接,它亦提供可重新配置及即插即用的替代方案。多功能模塊化系統針對所有路數規格採用同一尺寸開口,具設計一致性,圓形的外形有助簡化佈線,減少安裝時間和浪費,提供最佳靈活性。
該系列連接器擁有閉合接終管和插針插腳壓接線端子,並有白色和防紫外線的黑色可供選擇,亦提供強制聯鎖和多重按鍵選項,以便進行快速無誤的安裝工作。加強版單連接器解決方案針對電力數據及控制要求,具備於工程地點以外的場所進行工程、設計和建造配電設備、電力裝置和電纜組件的能力,從而降低現場勞動力成本,提高效率及改善可靠性。
該產品組合提供3極、5極、6極和7極之室內應用方案可拔插電力安裝組件,並配備自由懸掛、面板/機架安裝、PCB裝嵌及功率分配器解決方案。3極系統最適合住宅或商業零售空間中需要地連接的天花板、牆壁、吊燈和家具照明燈具。多相系統提供園藝和照明控制應用方案(5極)所需的電力和訊號連接,以及應急照明系統或作顏色控制照明之用(7極)。有關系統新近還推出了一款5路分路器,為多種照明和電器設備提供電力、訊號和控制連接選項。在未來幾個月,有關系列還會新增更多其他設備。
連接器的運作溫度為攝氏–40度至70度,提供IP20密封等級,並具備7A至20A、400VAC的IEC 61535等級,以及10A至20A、600VAC的UL 1977等級。正因如此,該連接器在全球幾乎所有地方都能使用。除了符合IEC61535的標準外,有關的電力系統解決方案亦符合UL1977指引,獲IP67密封等級,使其成為外和高濕度照明應用的理想解決方案。
RS Components現已提供TE Connectivity Nector M連接器系列。在歐洲、中東、非洲以及亞太地區的主要市場,RS為TE Connectivity產品的第一高端服務分銷商。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量約4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2015年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.designspark.com