RS推出全球首款一體式熱成像鉗形儀錶 | RS

新聞稿


RS推出全球首款一體式熱成像鉗形儀錶

非觸式FLIR Systems儀器讓使用者無須接觸組件或線路,即可更輕易及更安全地發現隐蔽故障

香港, 2016年6月2日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS)公司宣布,即日起推出針對頑固和難以發現的電氣故障問題的解決方案,這些故障往往造成反復的維修需求,增加解決問題的成本。全新FLIR CM174鉗形儀錶內置的熱成像,有助查明間歇性連接等故障;這些故障可能具有傳統檢測設備無法查找的熱效應。

RS Components現已備貨來自FLIR的全球首個測試解決方案,其特點是2.0英寸的手提彩色TFT顯示,其能使用FLIR的IGM™(紅外制導測量)熱成像技術檢測各個熱點。電氣技術人員使用此一功能,可以快速和安全地診斷故障而無須接觸接線或組件,或者是在難以進入的地方查找故障的真正原因。舉例來說,一個故障摩打控制器可能懷疑引起設備故障,但FLIR CM174可以標識過熱摩打或只是連接鬆動而已。電氣技術人員在面對雜亂的電線或需要掃描複雜面板以找尋危險時,可以在安全距離內工作,並且使用IGM顯示出現異常的地方而無須進入到面板。

FLIR CM174能夠拍攝38.6吋x 50吋的影像,並呈現480像素解像度和溫度於攝氏-25至150度範圍內的熱像。內置的激光和十字線能作為用戶在檢視範圍內物件的引導。

這種熱成像能力增強了FLIR CM174的高性能鉗形儀錶功能,該鉗形儀錶有一個狹窄的35毫米鉗口,能夠測量高達600A及電壓高達1000V的電流。內置的輔助燈能在局限空間使用,例如是配線櫃內的密閉空間。鉗的測量模式包括True RMS、LoZ、VFD Mode、Inrush以及Smart Diode with Disable。如有需要,用戶可以利用FLIR FLEX配件,擴展FLIR CM174的測量範圍至最大3000交流安培。

FLIR CM174熱成像鉗形儀錶於RS有現貨發售。請瀏覽 hkcn.rs-online.com以得悉進一步的產品資料。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2016年3月31日止, 營業收入為12.9億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com