RS發售 FTDI緊湊型高速USB接口芯片 | RS

新聞稿


RS發售 FTDI緊湊型高速USB接口芯片

新款兩路和四路USB接口IC為工程師提供更多I/O選項,並處理電路板空間有限的問題

香港, 2016年6月16日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS)公司宣布,即日起提供來自FTDI Chip 的 兩款緊湊型兩路和四路高速USB接口IC,以及配套硬件。這兩款產品是FTDI著名的FT2232HFT4232H IC的新版本,其設計為工程師提供更多I/O選項,並應對電路板空間有限所導致的常見問題。

有關設備為眾多應用提供了優質的解決方案,包括升級遺留於週邊的系統以整合USB或對領域內的設備進行現代化。此外,它們也非常適合用於USB儀器、智能卡讀卡器、工業控制系統、條碼閱讀器、USB閃存驅動器讀卡機和寫入機,以及MP3播放器和數碼相機等便攜式電子產品的接口。

這些裝置為可配置的高速USB 2.0 IC,並支援每秒480Mbit的操作,現提供56引腳的VQFN套件,能配合64引腳LQFP套件的格式。這使其能更容易進行電路板的放置和引線,此外對擁有空間限制的設計亦能有節省電路板位置的好處。這些裝置亦提供微型模塊(FT2232H-56QFT4232H-56Q)的選擇。它們是微型的雙列直插式PCB,並配備整合的微型USB連接器,從而能夠與外部基礎設施輕易建立接口。

FT2232H和FT4232H的設計盡可能靈活:它們分別整合了兩個和四個UART,FT4232H的兩路以及FT2232H四路的其中兩個都可以透過一系列廣泛的工業標準串行接口進行獨立配置。其使用的多協議同步串行引擎(MPSSE)允許JTAG、SPI、I2C、bit-bang和其他同步串行模式的模擬。

高度整合的FT2232H/FT4232H系列提供了廣泛的功能,包括一個1.8V LDO的調壓器以及一個整合的POR和時鐘倍頻器PLL,後者能在12到480MHz的頻率範圍內進行運作。波特率生成器能以標準和非標準的速度提供數據傳輸。攝氏–40至+85度的運作溫度範圍符合一系列廣泛設計實踐的需要,並能為工業應用提供所需的堅固性。

由於芯片結合了USB協議,所以無須生產USB特定固件,開發時間從而有所減少。有關設備支援一系列專為Windows、Mac和Linux操作系統設計的USB驅動程序。

在歐洲、中東、非洲以及亞太地區,RS現已能為FDTI芯片的FT2232H和FT4232H USB 2.0集成接口芯片發貨。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2016年3月31日止, 營業收入為12.9億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com