RS 自即日起現貨供應更新版 Tektronix 無線射頻訊號頻譜分析儀 | RS

新聞稿


RS 自即日起現貨供應更新版 Tektronix 無線射頻訊號頻譜分析儀

RS 現已供應非常適合工廠或外勤無線射頻電子設計工程師使用的最新版 Tektronix USB 實時頻譜分析儀

香港, 2016年8月4日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的貿易品牌RS Components (RS)宣布,由即日起供應最新版Tektronix USB 實時頻譜分析儀,以擴充其成本效益極高的高性能分析工具產品陣容。該產品擁有無線射頻(RF)訊號電子設計工程師所需之先進功能,非常適合外勤、工廠或學術界使用。

Tektronix 所推出的最新版 RF 訊號分析工具RSA306B擁有多項全新功能及更多優點,將取代現有產品 RSA306。此分析工具擁有9kHz 至 6.2GHz 的廣闊頻寬,適用範圍包括傳導性 EMI 至最新版無線區域網絡(WLAN)標準,讓分析師能夠檢視整個運作頻譜中的所有數據。

此次推出之新版工具的主要功能包括:最低 100μs 的訊號持續期間,可百分百攔截訊號;以及涵蓋 40MHz 頻寬的實時頻譜/光譜顯示,可將偵測瞬時訊號與干擾所需的時間縮至最短,讓工程師能夠立即了解最難解決的問題。新版工具的強化測量功能包括對應、調變分析、標準支援以及脈衝測量。其他規格包括 +20 至–160dBm 測量範圍以及 60dBc 的無雜散動態範圍(SFDR)(通常)。

新版分析工具擁有 USB3.0 介面,可連結個人電腦,操作軟件則為 SignalVu-PC。該軟件擁有 17 個頻譜與訊號分析測量選項,與 Tektronix 之高效能訊號分析工具及示波器所使用的分析軟件相同,讓用戶在測量時更有信心,且在解決問題時擁有更高彈性。用戶可透過應用程式設計介面(API)直接控制 RSA306B,因此可將數據傳送至其他程式進行進一步分析;舉例來說,此軟件還包括一套MATLAB 驅動程式,可支援 Instrument Control Toolbox。此外,串流擷取磁碟功能能夠長時間無間斷地錄製為時極長的訊號,有助於解決問題與偵測干擾。

RSA306B 擁有多種功能,包括運用快速、完整與省時的 EMI 檢查功能進行無線電發射測試,以執行認證前測試與診斷。另外亦可使用功能強大的除錯工具找出問題,例如 DPX 及網域相關(Domain correlation)。藍芽(Bluetooth)與 WLAN測試及除錯工作則可透過模組支援進行,可加快常見物聯網無線標準的測試時間。此工具另擁有可運用業界最佳開放訊號資料庫的兼容性監控功能,讓用戶能夠快速檢查訊號兼容情況。

此次推出的手提式輕量化裝置,體積僅 30.5 x 190.5 x 127mm,重量僅560 克,符合 Mil-STD-28800 Class 2 環保、撞擊與震動規格規定,非常適合用於解決嚴酷環境下的問題,無論是內部或外部、高溫或冰冷環境皆適用。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2016年3月31日止, 營業收入為12.9億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

微信公眾平台號ID:RS_Components_CN


相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com