RS Components獨家提供Siemens物聯網網關,幫助工程師進軍工業互聯網 | RS

新聞稿


RS Components獨家提供Siemens物聯網網關,幫助工程師進軍工業互聯網

RS成為針對工業工程師、教育和自造者社群的SIMATIC IOT2020物聯網網關之獨家供應商

香港, 2016年10月20日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的貿易品牌RS Components (RS) 宣布獨家供應創新的SIMATIC IOT2020開放式靈活物聯網網關,以擴展其工業物聯網(IoT)設備的產品組合。

市場分析師預測,連接互聯網的設備將在未來數年內增至數百億個,而推動著這增長的物聯網技術之全球重大趨勢,就是開放源碼軟件越來越容易取得,包括容易使用的IDE以及不斷改進的硬件。Siemens與RS携手合作,為未來的工程師提供一個物聯網平台,而IOT2020配合了這些趨勢,讓工程師以最簡單方式進軍工業物聯網,以及在互聯程度不斷提高的世界克服各種挑戰。

IOT2020是一款開放式靈活物聯網網關,專為持續的工業操作而設計,並獲得了適當的認證。由於該產品具有以太網、USB和micro SD等多種界面,可用於擷取、處理、分析和發送數據到任何類型的設備或網絡。該網關與Arduino IDE和Yocto Linux等開放源碼軟件兼容,可獲益於Java、C++和JSON等高層次語言的編程。其開放性可實現多種通訊的可能性,包括透過Modbus、PROFINET或其他協定實現與自動化硬件或感測器的通訊,甚至可以透過MQTT或AMQP直接連接到雲端解决方案。除了電路板內建界面之外,IOT2020還可透過Arduino擴充板和電路板上的PCIe連接埠進行擴展。

該設備的價格極具吸引力,是一款獲UL和CE認可的工業認證產品,非常適合用於教育用途。它符合了學校和大學的許多要求,為學生提供了快速獲得實際開發經驗的平台,並讓初創企業和自造者能以開放方式開發專業應用和項目以實現其構思。

RS工業產品市場推廣主管Paolo Carnovale評論道:「憑藉服務電子和工業行業客戶的多年經驗,RS很榮幸能夠參與這兩個領域中的技術演進。Arduino倡導的開放源碼技術簡化和加速了電子原型開發,而Siemens則發揮了關鍵作用,把工業自動化的可靠性和互聯性帶到了十年前無法想像的程度。SIMATIC IOT2020正在兩個領域之間建立起橋梁,將為未來的工程師提供必要的靈活性,幫助他們開發出色的嶄新工業互聯網應用。」

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2016年3月31日止, 營業收入為12.9億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

微信公眾平台號ID:RS_Components_CN


相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com