新聞稿
RS為樹莓派擴充無線連接解決方案
RS提供的最新樹莓派產品採用Wi-Fi和射頻技術,提供低成本、低功耗無線功能
香港, 2014年3月31日 :
全球領先的電子與維修產品高端服務分銷商 Electrocomponents plc 集團公司(LSE:ECM)旗下的貿易品牌 RS Components(RS)為其日益壯大的樹莓派電腦產品庫新增兩種無線連接選項。兩種新型模組分別採用 Wi-Fi 和小功率射頻技術構建而成,為移動設備等要求低成本、低功耗、小型化解決方案的應用提供無線介面能力。

第一種模組是一種來自 Edimax 的無線 nano USB 適配器,它通過在樹莓派的 USB 埠中插入一個微型適配器來提供符合 IEEE802.11b/g/n 無線協議的高速 Wi-Fi 功能。適配器支援的傳輸速率高達150Mbps,對於大批量資料傳輸可謂理想之選,比標準的11g連接要快三倍。這種智慧適配器可按照距離來調節發射輸出並可降低 CPU 負載,在無線功能閒置狀態下可將功耗降低20%到50%。它可採用 Wi-Fi 保護設置(WPS)進行配置,以此來提供一個簡單、安全的無線網路。
第二種模組來自 LPRS 的 Connect2Pi。它同樣以一台USB無線設備與樹莓派之間實現「隨插即用」連接,但採用的卻是低功耗射頻收發器技術,可與任何一台支援串列通訊的設備(例如另一台樹莓派)之間提供雙向鏈路。頻率、頻寬、輸出功率和資料傳輸率均可配置,保證多台設備通訊時相互之間以及與其他射頻設備之間不存在干擾。由於採用射頻技術,因此與 Wi-Fi 或藍牙等其他無線協議相比,覆蓋範圍大幅提高(最大200米,具體取決於地形),而功耗卻大幅降低。主機設備在與覆蓋範圍以內的其他主機之間收發資料時,每資料包中的資料最高可達180位元組,對於「傳感與控制」應用尤其有用。設備包括433MHz 和868MHz 型號,並包含一體化 SMA 天線。另有該產品的改型套件,利用雙收發器代替單收發器。
全部三種樹莓派無線產品均可從 RS 庫存中購買,當日即可發貨。
關於RS Components
RS Components 和 Allied Electronics 均為全球領先的電子和維修產品高端服務分銷商 Electrocomponents plc 旗下的貿易品牌。集團經營的運營網路遍佈32個國家,通過線上網站、目錄和貿易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷50萬種產品,同日訂單發貨量高達4.4萬多件。集團分銷的產品來自2,500家領先供應商,涵蓋包括電子、自動化和控制、測試和測量、電氣和機械在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市,截至2013年3月31日,2012財政年度的營業收入為12.4億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 http://www.rs-components.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-components.com
DesignSpark
www.designspark.com