新聞稿
RS推出CapZero™積體電路,安全削減X電容的效率成本
高級電磁干擾濾波器管理解決方案協助滿足安全標準和生態設計目標
香港, 2015年7月2日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc (LSE:ECM) 旗下的交易品牌RS Components (RS)公司現備有源自Power Integrations的CapZero™系列自動放電積體電路,安全杜絕單獨使用電阻給市電供電設備X電容放電時發生的能量損失問題。
從線到線連接交流電源輸入的X電容停止返回電網的電磁干擾。新推出的安全標準(如IEC 62368-1)日益重視拔除電源時的電容放電,防止電擊危險。並聯電阻雖能起到放電作用,但會在待機或關閉電源模式下消耗約20mW或甚至更多的功率。這會有阻符合生態設計標準,例如外部供電法規和ErP Lot 6。
串連插入Power Integrations推出的CapZero IC,可阻止連接交流電時電流流向電阻,使功率損失降至5mW以下。斷開供電時,CapZero啟動讓電容以不到一秒的恒定時間放電。
CapZero不僅節省功率,而且支持使用更大的X電容值增強抗電磁干擾。這一積體電路系列使設計師能夠選擇正確的設備處理500nF以下到高達5µF的總X電容。提供825V或1000V電壓等級,給予更大的靈活性滿足各種電湧要求。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量約4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2015年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
Editorial contact
Lynn Webster-Scott
Head of Group PR
Electrocomponents plc
Phone: +44 (0)1865 207515
Email: lynn.webster-scott@electrocomponents.com
Further information is available via these links:
RS Components on Linkedin
www.linkedin.com/company/rs-components
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-components.com
RS Components on Twitter
@RSComponents