新聞稿
RS 及Allied Electronics 自即日起開始備貨供應 Raspberry Pi 3產品,這款最新一代低成本電腦機板的更高效能、支援64 位元應用及無線連接功能提高了業界標準
RS 及 Allied 供應的最新一代 Raspberry Pi 產品效能較 Raspberry Pi 2 高出50%並整合藍芽及 無線LAN 通訊技術
香港, 2016年2月29日:

為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc(LSE:ECM)旗下的貿易品牌RS Components(RS)今日宣布,該公司自即日起備貨供應由樹莓派基金會(Raspberry Pi Foundation)所生產的全新一代信用卡大小 Raspberry Pi 3 Model B單機板電腦產品。有意購買者可透過 /web/generalDisplay.html?id=raspberrypi[TB1] 及http://www.alliedelec.com/raspberry-pi/訂購。此最新一代 Raspberry Pi 產品以全球工業、家庭、學校與大學使用者為目標,擁有功能強大的 64 位元 ARM Cortex-A53 四核心處理器,可顯著提升效能,並擁有物聯網(IoT)開發專案所需之標準整合式藍芽以及無線 LAN 連接功能。
Raspberry Pi 3 產品以深受市場好評的Raspberry Pi 1 Model B+ 及 Raspberry Pi 2 Model B等上一代產品為基礎,處理器效能顯著提升,效能大幅超越 Raspberry Pi 2 近50%,與原始 Raspberry Pi 1 產品相比效能更超出將近十倍,使其能夠運行更高端的應用程式。
Raspberry Pi 3 機板採用博通(Broadcom) BCM2837 系統單晶片,內含一顆運作時脈1.2GHz 的 ARM Cortex-A53 四核心處理器,以及 BCM43438 整合連接裝置,擁有 802.11b/g/n 無線 LAN、傳統藍芽(Bluetooth Classic)及低電壓藍芽(Bluetooth Low Energy)功能。BCM2837 內建雙核心VideoCore IV 多媒體協同處理器,擁有下列功能:
- 1.2G 像素填充率、1.8G 材質填充率
- 著色運算吞吐量達29 GFLOP
- 支援 OpenGL ES 1.1/2.0
- 1080p60 硬件影像解碼
- 1080p30硬件影像編碼
- 硬件影像傳感器處理能力
Raspberry Pi 3 機板可運用 micro SD 記憶卡啟動,並使用 NOOBS (New Out Of the Box Software) 安裝工具。此機板採用標準 Raspbian 作業系統,並隨機安裝各種生產力應用程式以及程式設計工具(包括Node-RED),此視象工具支援硬件裝置、 API 與網上服務之配線,使此機板非常適合物聯網專案之快速開發與原型製作。
Pi 3 Model B機板產品遵循以往Raspberry Pi 產品的腳步(擁有如信用卡般大小的體積 85 x 56 x 17 毫米),保留上一代產品的相同特色與功能,其中包括:廣泛的 40 針腳通用輸入輸出(GPIO)連接器;四個 USB 連接埠;完整高解像HDMI; 10/100 以太網;3.5mm 音訊接頭及複合影像接頭;相機(CSI-2)與顯示(DSI)介面;以及micro-SD 記憶卡插槽。此機板的電源輸入來自其micro-USB 插槽,且需附加外部插入式電源供應單位(PSU)。
Raspberry Pi 創辦人 Eben Upton 表示:「在 2012 年 2 月 29 日發表原創 Raspberry Pi 機板之後四年,我們在此正式推出第三代Raspberry Pi 機板,同時也慶祝我們與 RS 及 Allied 建立合作關係大獲成功的四週年誌慶。在專業工程師、電腦愛好者以及希望晉身程式設計工作的人眼中,RS 與 Allied 成功扮演了相關產品、技術與資訊廣受信賴的領導性供應商這個重要角色。」
Electrocomponents 行政總裁Lindsley Ruth 表示:「Raspberry Pi 再度在產品革命中踏出重要的一步,最新一代機板產品運用了 Raspberry Pi 平台功能強大且廣獲好評的硬件與軟件組合,提供比之前更強大的處理能力以及內嵌式無線連接功能,還有能夠讓企業或個人更容易開發物聯網應用程式的軟件。RS 與Allied 非常榮幸能夠再次翻開作為「樹莓派基金會」產品經銷合作夥伴的新一章。」
RS 與 Allied所供應的新一代 Raspberry Pi 3 產品,將完全交由有關授權經銷商在英國境內生產。RS 與 Allied 亦將於短期內推出「Raspberry Pi 3 計算模組輸出入機板(Compute Module I/O Board)」產品,可協助原設備製造商開發適用於多項工業用途的自有品牌 Raspberry Pi 3 產品。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均是為全球工程師服務的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的交易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和交易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量約4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2015年3月31日止, 營業收入為12.7億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.designspark.com